This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:无法在官方网站 WEBENCH 时钟架构上找到它

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03318EVM, TICSPRO-SW, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/948291/lmk03318-can-t-find-it-on-the-official-website-webench-clock-architect

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SWPLLATINUMSIM-SW

您好:

   我们将使用 LMK03318时钟芯片。 我们不知道如何设置 PLL 环路带宽。 我们无法在官方网站 WEBENCH 时钟架构,上找到它

在线工具是否不可用? 还有其他解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不再提供在线工具。 请改用 PLLATINUMSIM-SW。 LMK03318具有一个由寄存器控制的内部环路滤波器、C2_LF 电容器除外。 该电容器位于外部、可根据需要进行调节。 LMK03318EVM、TICSPRO-SW 以及数据表中列出了有关 C2_LF 电容器的建议。

    谢谢、

    Vibhu