This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005BGA-EVM:缺少 CDCM7005-SP ftd2xx.dll。

Guru**** 2389840 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP, CDCM7005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/947830/cdcm7005bga-evm-cdcm7005-sp-ftd2xx-dll-missing

器件型号:CDCM7005BGA-EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM7005-SPCDCM7005

您好!

我准备使用 CDCM7005_EVM 评估 CDCM7005、并从 CDCM7005-SP 下载 CDCM7005_EVM GUI。运行软件时、我遇到了以下问题。  

如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我重复了您的步骤、并解决了同样的问题。 我目前正在研究该问题、一旦找到解决方案、我就会尽快回复您。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我已经通过从互联网下载 ftd2xx.dll 解决了这个问题、并将此文档移至 CDCM7005的 GUI 解压文件。  

    到目前为止,我遇到了一个新问题。 当我完成硬件环境设置并尝试使用 GUI 来控制演示板时、我从用户界面中看到了这一指示、如下所示。

    我能不能认为此演示板的 SPI 不起作用? (硬件环境还可以)

    如何解决此问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在没有与 PC 的有效 USB 连接的情况下启动 GUI、将出现上述错误消息。 在启动程序之前、请确保电路板已连接到计算机。

    EVM 用户指南以及第5节简要介绍了此问题。

    以下是用户指南: 用户指南的链接

    此致、

    起亚拉赫巴