This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:在时钟分配模式中使用 SYNC

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941493/lmk04832-using-sync-in-clock-distribution-modes

器件型号:LMK04832

CLKin1是时钟分配路径、CLKin0可以是 SYNC 信号。

由于 CLKin0由 CLKin1重新计时、因此可以 同步两个 LMK04832。

与 CLKin1相关的设置/保持时序要求是什么?

我还发现 SYNC 引脚不会由任何时钟重新计时、这是否意味着 SYNC 引脚不能同步两个 LMK04832?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晓鹏、您好、

    根据我们的测量值、设置时间为 r.t 在 PVT 范围内、CLKin1不大于156.25ps (3200MHz 时钟周期的一半)。 我们目前尚未测试较小的分辨率、但从该分辨率中应该清楚地看到、可以实现与单个特定 CLKin1时钟周期的确定性 CLKin0同步。

    数据表图8实际上在同步子系统中的错误位置具有重定时触发器。 在 SYNC_MODE 多路复用器的 OR 门输出之后时、同步引脚和 CLKin0均进行时钟恢复。 TICS Pro 图实际上显示了该重定时器的正确位置:

    此致、