This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在 SYSREF 中继器模式下使用 SysRefReq 时的设置/保持时序要求

Guru**** 2540520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941374/lmx2594-setup-hold-timing-requirement-when-using-sysrefreq-in-sysref-repeater-mode

器件型号:LMX2594

在 SYSREF 中继器模式中、SysRefReq 时钟恢复为 fINTERPOLATOR 频率。

 在6.6计时要求中、是否有一个具有.r.t fINTERPOLATOR 时钟上升沿的设置/保持时序要求或仅满足设置/保持时序要求 w.r.t fOSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaopeng、

    数据表第6.6节规定了 SYSREFREQ 时序要求。