This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:连接到基于1588和 PTP 的系统

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941009/lmk05028-connecting-to-1588-and-ptp-based-system

器件型号:LMK05028

我想知道如何将 LMK05028连接到在 Altera 器件中运行的1588系统和 PTP 堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    LMK05028可通过 GPIO 或 I2C 或 SPI 写入编程为 PLL 的 DCO。  也可以直接对分子进行写入、作为频率控制字。

    将提供4条 GPIO 线路、允许 DPLL1和 DPLL2中的任何一条或两条都具有各自的 FINC/FDEC GPIO 引脚。  此外、对寄存器进行编程也可用于 FINC/FDEC。  当使用任一种方法导致频率递增/递减时、通过编程设定的频率偏差寄存器控制步长。

    请参阅第9.4.4节。 有关 DCO 模式的数据表的更多详细信息。

    请告诉我这是否回答了您的问题。  谢谢你。

    73、
    Timothy