This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:PLLatinum Sim .net 问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946845/lmx2595evm-pllatinum-sim-net-issue

器件型号:LMX2595EVM

你好

我最近下载了 PLLatinum Sim、以查看工具中显示的性能是否与 LMX2595EVM 的测量性能相匹配。  

然后、我想使用 PLLatinum Sim 来优化应用的环路滤波器。

但是、在安装后、当尝试运行应用程序时、我会不断收到一个.Net 未处理异常。

起初、我以为我们公司的 IT 策略可能会阻止一些.Net 功能、但即使我在家庭 PC 上安装和运行该软件、我也会遇到此错误。

任何援助都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    是否可以重新上传错误的图像或文本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    这是偶然的机会使用欧洲窗口或使用"、"代替"。"的系统。  换言之、"1/2"是否为"0.5 "?

    如果是、您有什么版本(国籍)的窗口?

    过去、当程序尝试从数据库中读取时、这会导致一些问题。

    "输入字符串不是正确的格式"、这与从数据库中读取数据有关。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,迪

    我使用英语(南非)、并将其更改为英语(美国)。

    这似乎可以解决问题。

    感谢您的帮助。

    此致

    Carl