This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:PLL 的解锁状态

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946613/cdcvf2505-unlocked-state-of-pll

器件型号:CDCVF2505
是否存在内置 PLL 无法从解锁状态恢复的情况?
如果存在此类情况、请告知我们以下内容。

・发生条件
・发生率
・恢复方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否存在 CDCVF2505未锁定的特定情况? 您能否提供有关器件为何处于解锁状态的说明? 一旦提供更多详细信息、我将能够为您提供更多帮助。

    如果您对从解锁状态恢复的一般过程感兴趣、TI 的 E2E 网站上有一个很好的文档、介绍了如何对器件进行故障排除。

    链接如下: PLL 未锁定时该怎么办

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCVF2505未被锁定的情况到目前为止还没有发生。
    CDCVF2505是否保证被一个连续时钟输入锁定?

    请让我检查它是否会在未锁定时继续运行。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCVF2505未解锁是很好的。  

    只要 CLKIN 具有固定频率和固定相位、CDCVF2505就会保持锁定状态。

    此致、

    起亚拉赫巴