This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位噪声较差

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939160/lmx2595-poor-phase-noise

器件型号:LMX2595

您好!

我观察到、与 EVM 输出相比、电路板中的相位噪声降低了30dB。

下面是 EVM 输出

下面是我们电路板的输出(探测:因此振幅可能不是实际值)

载波周围出现如此高噪声的原因可能是什么? 对于相同的设置、基准时钟具有70 dBc 以上的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allamaprabhu、您好!

    您能不能更详细地描述一下 EVM 和电路板之间的设置差异是什么? 我无法简单地猜测这两个图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经通过将 SPI 线路从 EVM 分配到电路板进行了验证、但仍然存在相同的问题、我已完成此操作以确定问题是编程还是硬件实现。

    除了元件放置和制造商(所有电容器均来自 Murata)外、EVM 和我的电路板之间没有区别

    我的电路板说明:

    6层 PCB。 第1层(RF 组件层) 和第2层(RF 接地)之间的 RO4350B 10mil 层压。 L3是电源平面。 L4是数字平面、L5是接地、L6是分立式组件+接地

    来自 CDCLVP1102RGTT 差动时钟驱动器的时钟为40MHz。 也尝试使用100MHz 时钟。

    顶层

    底层



    下面是原理图

    时钟部分

    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

    --

    此致、

    Allamaprabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allamaprabhu、您好!

    您应该将未50Ω 的 RFoutB 引脚保持悬空、如果您仍然想分流引脚、建议使用交流耦合。

    不需要 R82。

    不确定、但请尝试将缓冲器输出与 LMX 进行交流耦合。 也就是说、在 R97的左侧再添加两个直流块电容器。

    您是否测量了缓冲器输出信号、其相位噪声是否看起来良好?

    您是否还可以尝试将缓冲器输出用作 EVM 的参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    在实验中、我已将 EVM 100MHz 时钟连接到电路板、然后相位噪声得到改善。 另一方面、从我们连接到 EVM 的电路板缓冲器输出到100MHz 时、相位噪声会降低。 因此得出的结论是、我们用于馈入 LMX 的参考时钟具有较差的相位噪声。

    请澄清一下、

    在 SNAU219A 文档中、参考振荡器要求表下方给出了一个注释、即"从 PLL 噪声降低10dB 将导致噪声升高0.4dB"。这意味着噪声源是指基准时钟?

    例如、在 LMX2595数据表6.7部分的图3中、当10KHz 偏移- 105dBc/Hz (大约)时、下降10dB、这意味着参考时钟在10KHz 偏移时应具有-115dBc/Hz 的相位噪声。 如果是这样、PLL 噪声将降低0.4dB、即-105dBc/Hz-0.4=-104.6dBc/Hz。 正确吗?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allamaprabhu、您好!

    两者都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Noel 的支持。