Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
您好!
我观察到、与 EVM 输出相比、电路板中的相位噪声降低了30dB。
下面是 EVM 输出
下面是我们电路板的输出(探测:因此振幅可能不是实际值)
载波周围出现如此高噪声的原因可能是什么? 对于相同的设置、基准时钟具有70 dBc 以上的噪声。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noel、您好!
我已经通过将 SPI 线路从 EVM 分配到电路板进行了验证、但仍然存在相同的问题、我已完成此操作以确定问题是编程还是硬件实现。
除了元件放置和制造商(所有电容器均来自 Murata)外、EVM 和我的电路板之间没有区别
我的电路板说明:
6层 PCB。 第1层(RF 组件层) 和第2层(RF 接地)之间的 RO4350B 10mil 层压。 L3是电源平面。 L4是数字平面、L5是接地、L6是分立式组件+接地
来自 CDCLVP1102RGTT 差动时钟驱动器的时钟为40MHz。 也尝试使用100MHz 时钟。
顶层
底层
下面是原理图
时钟部分
如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。
--
此致、
Allamaprabhu
Noel、您好!
在实验中、我已将 EVM 100MHz 时钟连接到电路板、然后相位噪声得到改善。 另一方面、从我们连接到 EVM 的电路板缓冲器输出到100MHz 时、相位噪声会降低。 因此得出的结论是、我们用于馈入 LMX 的参考时钟具有较差的相位噪声。
请澄清一下、
在 SNAU219A 文档中、参考振荡器要求表下方给出了一个注释、即"从 PLL 噪声降低10dB 将导致噪声升高0.4dB"。这意味着噪声源是指基准时钟?
例如、在 LMX2595数据表6.7部分的图3中、当10KHz 偏移- 105dBc/Hz (大约)时、下降10dB、这意味着参考时钟在10KHz 偏移时应具有-115dBc/Hz 的相位噪声。 如果是这样、PLL 噪声将降低0.4dB、即-105dBc/Hz-0.4=-104.6dBc/Hz。 正确吗?