尊敬的支持人员:
在尝试为 LMX2594开发 C++驱动程序时、我注意到 TICS Pro 软件中的配置设置与数据表中的指南不匹配。 虽然数据表的第7.5.3节规定、表中没有字段名称的寄存器位应编程为表中显示的相同值、但 TICS Pro 软件不一定会根据建议的方法对这些位进行编程。 例如、软件首先向寄存器 R0写入0x000A、然后写入0x0008、但根据寄存器映射文档、位4、10和13应该已经被设置为"1"。 其他寄存器存在完全相同的问题。
问题是、我应该遵循数据表中的要求、还是只需像 TICS Pro 软件那样对器件进行编程并忽略这些寄存器位?
此致、
很好