This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PLL 区域中的相位噪声改善

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946817/lmx2820-phase-noise-improvement-in-the-pll-region

器件型号:LMX2820

我  在 PLLATINUM 工具中使用两个不同的100MHz 时钟源作为频率13GHz 的参考、模拟了 LMX2820、并获得了以下相位噪声结果。

源 OCXO1 100MHz 输出相位噪声:                      

100 Hz         -119dBc/Hz                
1000 Hz        -144dBc/Hz  
10000 Hz       -147dBc/Hz  
100000 Hz      -145dBc/Hz  
1000000 Hz     -154dBc/Hz  
10000000 Hz   -166 dBc/Hz

PLL OUT1 @ 13GHz

100 Hz         -76.6dBc/Hz                
1000 Hz        -98.7dBc/Hz
10000 Hz       -103.6dBc/Hz
100000 Hz      -101.8dBc/Hz
1000000 Hz     -116.9dBc/Hz
10000000 Hz   -143.3 dBc/Hz

源 OCXO2 100MHz 输出相位噪声:                      

100 Hz         -135dBc/Hz                
1000 Hz        -153dBc/Hz
10000 Hz       -159dBc/Hz
100000 Hz      -161 dBc/Hz
1000000 Hz     -161 dBc/Hz
10000000 Hz   -161 dBc/Hz

PLL OUT2 @ 13GHz

100 Hz         -89.2dBc/Hz                
1000 Hz        -101.1dBc/Hz
10000 Hz       -109.4dBc/Hz
100000 Hz      -112.1 dBc/Hz
1000000 Hz     -119.4dBc/Hz
10000000 Hz   -143.3 dBc/Hz

通过、使用更好的100MHz 时钟源时、相位噪声值 ​​从1kHz 到100kHz 的相位噪声值没有显著改善?  


如何改善​​该范围内的相位噪声值? 这是 PLL 器件噪声的区域、基准时钟不会对其产生影响?

提前感谢您。

注意:附加的仿真文件工程供参考。

e2e.ti.com/.../Ticket-TI.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    正确、在大约5kHz 偏移之后的区域中、内部 VCO 主导相位噪声。 输入时钟在100Hz - 5kHz 范围内的影响最大、而分频器在几 MHz 之后主导噪声。 两个源都远低于相位噪声的 VCO 贡献、因此不同的输入源似乎对性能的影响不大。

    在1kHz、10kHz 和100kHz 频率偏移下、您的目标 PN 是什么?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您的回复。


    您是否分析了 PLLatinum 中附带的工程? 它们是正确的?

    15GHz 频率下的目标相位噪声为:

    -96dBc/Hz @ 1kHz;

    -109dBc/Hz > 10kHz。

    是否可以使用 LMX2820获取这些值?

    是否有允许获取这些值的最佳配置?

    提前感谢您。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    我认为这是不可能的。 我们接近1kHz 要求、但无法满足10kHz 要求。 我可以在15GHz 时获得接近-105dBc/Hz 的10kHz 偏移。

    谢谢、

    Vibhu