This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:同步25MHz 至1Hz PPS 信号

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/940899/lmk05028-synchronize-25mhz-to-1hz-pps-signal

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件:AM3359

各位专家:

我的客户有一个使用 IEEE-1588实现时间同步的千兆位 PHY。 它每秒输出1Hz 脉冲。 他们希望将25MHz 系统时钟与此 PPS 信号同步。他们计划以8KHz 运行 AM3359 PRU 实时以太网。 PRU SYNC0信号通过每个器件上的 PLL 运行。 根据从器件类型和转换速率、可对其进行编程以产生可配置的时钟。 (600kHz - 8.192MHz)。 PRU 将使从设备不会发生漂移、但 PRU 本身将相对于主设备时间发生漂移、除非它使用 PTP 规则时钟进行驱动。

我查看了 LMK05028同步器时钟,但我对这些先进的 PLL 芯片没有太多经验。

有什么建议吗? (最好是小巧外形)

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    方框图可能对我有所帮助。  我想确保我了解频率规划、您有一个输入和三个输出:

    1 PPS 输入、从同步到 IEEE-1588的千兆 PHY:1x
    8kHz 输出、对于 AM3359 PPU 实时以太网器件:1x
    600kHz 至8.192MHz 输出、PRU SYNC0信号:2x

    您提到了每个 PRU SYNC0信号对应一个 PLL。

    * PRU 如何防止从器件漂移?  它会将 DCO 应用于驱动它的 PLL 吗?

    *对于600kHz 至8.192MHz 的频率、是否有一组频率可供选择、或者它是否可以只是任何频率。  这些输出是否有任何频率精度要求?

    *如果 PRU SYNC0信号有两个 PLL、8kHz 输出是否可以与其中一个 PLL 共享频域?

    73、
    Timothy