This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:创建各种电压和频率

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949-Q1, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939001/cdce6214-q1-create-the-various-voltage-and-frequency

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE949-Q1

我想通过时钟发生器创建各种时钟。 我想 该器件 CDCE949-Q1在我搜索的范围内接近于正确的值。  

我希望该解决方案能够同时处理各种电压时钟(1.0Vpp、1.8Vpp 和3.3Vpp)和频率时钟(26MHz、32.76kHz、40MHz 等)。此外、我还需要7个以上的时钟。  CDCE949-Q1可提供9个3.3Vpp 的时钟频率。 但它不能提供1.0Vpp 和1.8Vpp、就像我搜索的那样。   我想 CDCE6214-Q1和电平转换器的组合将使其成为可能。  

请告诉我您对   CDCE6214-Q1和电平转换器组合解决方案的看法。

您能告诉我另一个 TI 的出色解决方案吗? 使用任何其他时钟发生 器的解决方案是可以的、因为我不坚持使用 CDCE949-Q1。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    在我提出好的建议之前、您能先回答我对您的应用的问题吗:

    1. 您能否提供具有精确频率或频率比的完整频率计划? 我们的时钟发生器针对不同应用具有不同的内部振荡器频率、我们需要确保能够生成所有所需的频率。
    2. 您能否更具体地了解所需的输出格式? 例如、是否所有各种时钟都应该是 LVCMOS? 或者、其他标准只要满足列出的 Vpp 范围、就可以接受吗?
    3. 我看到您正在寻找汽车器件、我是否应该将我的建议仅限于汽车组件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    我们一段时间没有收到您的消息、因此我将该线程标记为已解决。 如果您仍想获得帮助、请告知我们、我们可以继续讨论。

    此致、