This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:我们是否可以使用 DS1338Z-33替换器件?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/940815/bq32002-may-we-have-ds1338z-33-replacement-part

器件型号:BQ32002

你(们)好,先生  

我的客户有 BOM 成本缩减请求、我们是否知道 BQ32002DR 是否可以直接替换?

                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    BQ32002是 P2P 直接替代产品。 请注意、存在一些功能差异:

    • BQ32002的方波输出仅提供1Hz 和512Hz、而 DS1338支持1Hz、4.096kHz、8.192kHz 和32.768kHz。
    • 如特殊功能寄存器中详述的那样、为 IRQ 引脚上的 BQ32002选择频率需要连续写入几个寄存器、而 DS1338的寄存器07h 中的 RS1/RS0位则需要如此
    • BQ32002在02h 中具有世纪控制位、用于跟踪世纪交叉、并且仅以24小时格式保留时间。 DS1338在这些位置具有 AM/PM 和12/24小时时间选择位。
    • 某些功能等效控制位的位置在 BQ32002和 DS1338之间进行切换:
      • (01H.7)和 OSF (07h.5)
      • ft (07h.6)和 SQWE (07h.4)
    • BQ32002通过 I2C 为32.768kHz 晶振提供 PPM 失调电压调节控制、而 DS1338没有 PPM 失调电压控制功能
    • DS1338在偏移07h 后具有56 x 8位暂存区 RAM、BQ32002不会暴露任何暂存区 RAM

    此致、