This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E:LMX2487E 的起点

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/940543/lmx2487e-starting-point-for-lmx2487e

器件型号:LMX2487E

大家好、有人可以帮我将设计与 LMX2487EPLL 集成吗? 我正在尝试在1GHz 至5.3-5.6GHz 范围内实施升频转换器。 数据表中的应用电路示例和评估板中的应用电路示例有很大不同、因此很难有一个简单的起点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcio、

    请访问以下链接了解 PLL 基础知识、培训视频应能帮助您快速入门。

    请使用 TICS Pro 辅助寄存器配置、并使用 PLL SIM 设计环路滤波器。

    如果您可以分享您的原理图、我们可以对其进行审阅并提供建议。