This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:Fin 和 FIN*引脚的输入阻抗

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939590/lmx2491-input-impedance-of-fin-and-fin-pin

器件型号:LMX2491

大家好、

我是否可以知道 Fin 和 Fin*引脚的输入阻抗? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    该引脚的输入阻抗在理论上很高、因此我们在前面放置50欧姆或50欧姆匹配焊盘、使其与其他环境匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    我能不能通过这种方式理解:  

     几乎所有的输入功率都将被匹配电阻吸收、而 FIN 引脚只需要一个特定的电平。

    如果我有外部 VCO、则 VCO 的最大输出非常接近、但不能达到 FIN 引脚(-5dBm)所需的最低功率水平、

    我能否 在 FIN 引脚附近放置更大的匹配电阻、然后使用阻抗失配来提高 FIN 输入电压电平、从而避免添加放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Fin 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    约为1.5GHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在此频率下、Fin 灵敏度优于-20dBm、您可以坚持50Ω μ V 匹配。