This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:VDDO#39;s 到电源域的连接

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/940395/lmk03318-vddo-s-connectivity-to-power-domain

器件型号:LMK03318

你(们)好

在电路板设计/布局方面、我想就以下问题进行咨询:

在我的设计中、我有一个 LMK03318:VDDO 由 LDO (TPS7A8500)供电。

我是否需要在每个 VDDO 电源域上放置铁氧体磁珠?  

在当前设计中、它们都与 LDO 的相同输出电压共享、并通过电源平面进行路由。

此致

Omer

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omer、

    如果任何输出电源以共模频率驱动输出、它们可以共享铁氧体磁珠。 例如、如果 OUT4、OUT5和 OUT6为100MHz、OUT7为125MHz、则 VDDO4/VDDO5/VDDO6可以共享电源线和铁氧体磁珠、但 VDDO7需要单独的铁氧体磁珠。 在输出电源上放置铁氧体磁珠的原因是为了防止串扰杂散通过电源引脚耦合、因此、如果电源域的输出频率是共享的、它们可以共享铁氧体磁珠、因为它们不能在相同的频率下串扰、 一个铁氧体磁珠足以将这些 VDDO 电源与其他 PLL 电源隔离。

    此外、如果任何输出组完全断电、它们不需要铁氧体磁珠。 如果 OUT2/OUT3都断电、则 VDDO23可以直接连接到电源平面、而不会出现任何问题。

    此致、