This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:输出频率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/940505/lmk04832-output-frequency

器件型号:LMK04832

LVCMOS 输出模式可使用的最大输出频率是多少?

我猜、以下规格意味着此输出格式可提供至少250MHz 的频率。

但是、该输出是否可以达到500MHz、2.0GHz、更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    虽然您可以在技术上设置 LVCMOS 格式并尝试以高于250MHz 的频率运行、但信号质量会随着频率的增加而迅速降低、并且输出将不再符合 LVCMOS 规格。 我们仅对 LVCMOS 输出进行高达250MHz 的速率调节。 可能500MHz 会在 VOH/VOL 规格之外降级、但它仍然可以根据您的应用而工作。 在2GHz 时、输出实际上是无用的。

    此致、