This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:具有独立 PFD 的 IC、如 TLC2932A

Guru**** 2789985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A, CD74HC297, CDCM7005, CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/940113/tlc2932a-ic-with-a-standalone-pfd-like-the-tlc2932a

器件型号:TLC2932A
主题中讨论的其他器件: CD74HC297CDCM7005

对于我的应用、我希望将 VCXO 锁定到外部参考时钟(10MHz)。 为此、我需要一个 PFD 来闭合环路。 TLC2932A 似乎合适;它同时具有 PLL 和 VCO、但两者不是内部连接、因此我可以只使用 PFD。 但 TLC2932A 的状态是 NRND。 是否有任何其他器件具有 PFD、我可以将其与外部 VCXO 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您只需要一个工作频率为10MHz 的相位检测 器、那么专业逻辑子标题下会隐藏一些 PLL。 CD74HC297可能是一个有希望的候选器件、它包括 XOR 和边沿控制相位检测器(以及一些其他数字 PLL 器件、您的应用可能会忽略这些器件)。 诚然、数据表对典型现代 LVCMOS 电压下的频率范围存在问题、但我希望在3.3V 时可以实现10MHz。 逻辑 PLL 上的相位检测器规格是传播延迟和上升/下降时间、因此我不会期望出色的性能、但如果您只需要一个频率锁定、就足够了。

    为了获得更高的性能、您可能最终需要支付更多的费用、或者需要对 PLL 进行编程(因为 TI 的大多数 PLL 现在都是可编程的)、或者同时对二者进行编程。 CDCM7005是一款(昂贵!) 用于需要 SPI 接口进行配置的外部 VCXO PLL 的选项。

    根据您的应用、可能有更好的选择。 您能告诉我有关系统时钟树的更多信息吗? (编辑:我认为我看到了一些关于您在下面的 E2E 主题中尝试做什么的讨论... 仍然想知道您的时钟树中是否有其他可能受替代方案支持的内容。)

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、您好、我已经附上了我想要实施的基本方框图。 我需要的唯一输出是10MHz。 从器件中有一个 FPGA、它可以从10MHz 输入中获得我需要的任何其他时钟频率。

    感谢您指出专用逻辑页面。 我知道 CD4046、但不知道 HC/HCT/LV 逻辑系列中有更新的高速版本。 如果它们足够快、那么它们可能是完美的。

     CD74HC297对我而言是新手。 看起来 ECPD 是一个基于 JK-FF 的相位解码器。 但这可能足以与 VCXO 配合使用。

    这些部件中是否有电流源电荷泵输出? 否则、我可能必须在 PFD 和 VCXO 之间使用有源滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。 我们的大多数集成振荡器解决方案都是针对视频或 PCI/DDR 而设计的、因此我非常确定、从时钟和计时产品系列中可以推荐的任何其他产品都是错误的频率范围、或者只是实施工作更多、成本比专用逻辑 PLL 更高。

    专用逻辑 PLL 将 TI 的所有电流源电荷泵输出器件的日期提前几年、因此您可能需要该有源滤波器。 幸运的是、基于 VCXO 的 PLL 跟随器有很多实用的实现选项、因为您可能希望环路带宽较小(~100Hz)、因此 VCXO 噪声在大多数载波偏移范围内占主导地位。 有源滤波器的成本仍然低于 TI 的现代器件。

    我也了解了其他供应商、但大多数供应商(TI 包括在内)都在朝着集成振荡器的方向发展。 外部 VCXO 有几个选项、但需要编程、或者它们的使用寿命和低使用率会使其价格大幅上涨。 我认为基于 CD4046B 或 CD74HC297的高速方法是您的最佳选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 Derek、我将购买几个 HCT4046和 HC297进行测试。 感谢你的帮助。