This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:CDCE937和系列产品的数据表中的错误和冲突信息:CDCE913、CDCE925、CDCE949

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937, CDCE949, CDCE925, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946528/cdce937-errors-and-conflicting-information-in-datasheet-of-cdce937-and-family-members-cdce913-cdce925-cdce949

器件型号:CDCE937
主题中讨论的其他器件: CDCE949CDCE925CDCE913



我将 CDCE937用于新设计。 我想使用这个部件来生成总共6个频率、使用相关的分频器为每个 PLL 生成2个频率。
我的问题如下:

这里是2个频率(MHz)"对"的示例。  根据我的计算、我应该能够使用一个单一 PLL 和2个"PDIV"分频器来生成每个对。

所需_freq   actual_freq   N_parameter   M_parameter   R_parameter   Q_parameter   P_parameter   PDIV_parameter

1.561120   1.561151892   3072      483      213      25      2      110
1.807680   1.807649559   3072      483      213      25      2      95

1.602240      1.602268657   1491      335      269      17      2      75    
1.848800      1.848771527   1491      335      269      17      2      65    

列出的参数基于"actual_freq"和"actual_freq"在"desired _freq"的160Hz 以内(这是可以接受的)的计算结果

您能否确认可以使用单个 PLL 生成每个对吗?


2.我不熟悉 PLL 的使用,您能解释为什么 R = 0是首选吗?

3.您能说明参数"P"和"R"的正确限制吗?

4.您能为这些器件确定数据表吗?

我在下面提供了更多详细信息。


小问题***

我已经下载了器件数据表、这里是器件型号、网络链接和修订信息

CDCE937   www.ti.com/.../CDCE937    SLAS564G–2007年8月–2016年10月修订版

此外、我还查看了论坛中有关此系列器件的回复。 一个特定的线程
有 Julian Hagedorn 的回复
e2e.ti.com/.../332435

小问题***
Julian Hagedorn 说:
   如果 R 不等于0、PLL 将处于分数模式。
   数据表示例还建议 R = 0是一件好事。

但数据表中的参数"P"和"R"的限制不一致
   数据表中的两个页面对这些参数给出了相互冲突的限制。

1.我不熟悉 PLL 的使用,您能解释为什么 R = 0是首选吗?

2.您能说明参数"P"和"R"的正确限制吗?

除了这些不一致之外、数据表第25页和第26页的公式中还存在拼写错误。

注意:这些类型的错误也出现在其他"系列成员"数据表中
示例:CDCE913、CDCE925、CDCE949以及-Q1器件

小问题***

对参数"P"和"R"的限制不一致

请参阅第25页和第26页"9.2.2.2 PLL 频率规划"下的

另请参阅第22页表11和表12之间的脚注(5)。

第25页和第26页列出了这些限值

N (1至4095)
16≤Q≤63
0≤P≤4
0≤R≤51

第22页列出了以下限制

(5) PLL 设置限制:16≤q≤63、0≤p≤7、0≤r≤511、0 < N < 4096

比较这两页、"Q"的限值是一致的、"N"的限值是等效的
但是,"P"和"Q"的限制在这两页之间是相互矛盾的。

小问题***

其中一个公式中有一个拼写错误:

第25页和第26页"9.2.2.2 PLL 频率规划"下显示了方程式和两个示例
用于计算输出频率。

P    = 4–int (log2N/M)的公式中存在误差;如果 P < 0、则 P = 0

缺少")"以匹配"int("

如果我正在编辑文本,我将在 N/M 周围添加一对“()”,以进行澄清。

注意:此类型的错误位于其他"系列产品成员"数据表中、CDCE925除外、CDCE925具有不同的拼写错误。

小问题***

我可以建议在这个论坛中纳入由“Julian Hagedorn”撰写的一些信息。

e2e.ti.com/.../332435

例如、"为了获得最佳性能、应将 N 和 M 值最大化。"




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    对我来说、这两对似乎是合理的。

    小数 PLL 引入的杂散比整数 PLL (通常)多。 因此、从噪声的角度来看、R = 0是一件好事。

    P 和 R 的绝对限值:0<=P<=7、0<=R<=511。 但是、绝不能有 P>5的机会、因为 N/M 的最小值= 0.5、其中输入频率= 160MHz、VCO = 80MHz。 实际上、N/M < 1很少见、这可能是0<=P<=4的来源。 0<=R<=51应该只是一个拼写错误。

    感谢所有反馈。 我们将在下一个数据表修订版中修复这些问题

    此致、
    Hao