This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:引脚21

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939983/lmx2572-pin-21

器件型号:LMX2572

团队、

引脚21似乎是 RF 输出的专用电源线。 如果我们不提供该引脚但芯片的其余部分已通电、是否有任何问题? 我知道缓冲器可以由寄存器位控制、但我们有一个更精确的硬件线路、可以启用射频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这个理想会起作用。

    Vcc 引脚通过 ESD 保护环进行连接、因此、如果您将其中一个引脚拉至低电平、则会正向偏置芯片上的一些二极管。

    此外、由于我们将引脚称为"VccBuf"并说它为输出缓冲器供电、这并不一定意味着没有其他模块由该引脚供电。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    必须为引脚21供电、器件才能正常运行。 在引脚21断开连接但所有其他电源存在的情况下运行是未定义的行为、并且某些输出缓冲器设置可能会在该引脚上的 VCC 周期之间复位。 LMX2572并非真正针对在精确周期内启动或停止输出而设计;射频开关是您的最佳选择。

    此致、