This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:同步选项利用率

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946204/lmx2595-sync-option-utilization

器件型号:LMX2595

您好!

我们将 LMX2595用于15GHz 至17.8GHz 范围内的射频生成。 基准输入为100MHz。(精确频率:15.555,16.055,17.805GHz)  

我们怀疑、对于每个功率和具有温度影响的振荡器和 RFout 之间的相位或延迟会发生变化。

请建议如何以固定延迟将100MHz 参考时钟同步到射频输出。

对于每个功率和温度变化、我希望固定相位关系或从 OSCin 到 Fout 的延迟。

(目前、我们未在 IC 中对同步相关选项进行编程和使用)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allamaprabhu、您好!

    除非在与同步器件兼容的模式下使用器件、否则预计 OSCin 和 RFout 之间的相位会发生变化。 在这种情况下、RFout 和 OSCin 是相位确定性的、即两者之间的相位差是恒定的(而不是0相位差)。 这可以与通过器件的传播延迟相关联。

    请参阅"图33。 确定同步类别"和"7.3.11相位同步"

    "(目前我们未在 IC 中对同步相关选项进行编程和使用)"

    我不确定我是否理解这一说法、您能详细说明吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

       我们使用 RFoutA 端口、因为所需频率>15GHz、因此我们不使用通道分频器块(默认值= 2)。 使用第一个条件通过(图33)(如果我错了、请更正我)

    由于在时钟路径中启用了倍频器、因此 FPD=200MHz。 如果将倍频器更改为1、则 FPD 将为100MHz、这对应于 M=1、Pass (图33)

    但 RFout (15.555GHz)不是100MHz 时钟的整数倍。 因此 、fout % fOSC = 0条件失败并导致类别3。

    因此、这表明类别2仅用于整数合成、而不用于小数合成。 正确吗?

    这是否意味着我应该只使用类别3、用于参考时钟100MHz 和提到的 RFout 频率?

    如果可能、请分享 Fosc in = 100MHz 和 Fout= 15.555GHz 类别3 (如果可能、也可以与类别2共享)的寄存器值或 TICS 专业屏幕截图。

    (我的目标是在每次加电后进行编程时、以及在其工作温度范围内、振荡器和 RFout 之间都有固定的相位延迟)
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allamaprabhu、您好!  

    是的、您的配置将是类别3同步。 这需要外部时序关键型同步 signal.e2e.ti.com/.../15.555GHz_2D00_SYNC_2D00_e2e.tcs

    我尚未测试此配置、但它应该是一个很好的起点。 重要的几件事:

    1. INPIN_IGNORE = 0、这样可使用 SYNC 引脚
    2. 必须降低 FPD 以允许足够大的 N 分频器、因为您还在同步模式下具有 IncludedDivide

    谢谢、

    Vibhu