Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
您好!
我们将 LMX2595用于15GHz 至17.8GHz 范围内的射频生成。 基准输入为100MHz。(精确频率:15.555,16.055,17.805GHz)
我们怀疑、对于每个功率和具有温度影响的振荡器和 RFout 之间的相位或延迟会发生变化。
请建议如何以固定延迟将100MHz 参考时钟同步到射频输出。
对于每个功率和温度变化、我希望固定相位关系或从 OSCin 到 Fout 的延迟。
(目前、我们未在 IC 中对同步相关选项进行编程和使用)
提前感谢。