This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595中的斜坡模式

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939363/lmx2595-ramp-mode-in-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2820

您好!

我们计划使用 LMX2595器件型号生成14.15GHz 至14.45GHz 频率范围内的线性斜坡扫描、参考频率为80MHz、FPD 频率为160MHz。

1) 1)我们能否在启用输出自动校准的情况下覆盖斜坡模式下的300MHz 带宽、以及哪个参数将决定斜坡带宽、以及环路带宽与 FPD 和斜坡带宽之间是否存在任何关系。

2) 2)如果斜坡模式不支持全300MHz、那么我们能否在每个100MHz 斜坡带宽后以完全辅助模式发送校准寄存器设置值

 如果可能、请建议在每个预定义的斜坡尺寸之后执行校准的方法。

 此外、请确认斜坡模式下的调谐速度、以从斜坡频率的开始到结束以及如何计算调谐速度。

3) 3)根据应用要求、调优速度非常关键、需要覆盖3-5uec 300MHz BW 的全斜升、频率步长为100kHz。

请建议合适的解决方案以满足<3usec 的调谐速度。

此致、

RVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RVP:

    恐怕 LMX2595无法满足您的扫描要求。  

    (1)由于未经校准的 VCO 调谐范围小于300MHz、因此无法实现300MHz 线性斜坡。

    (2)假设100MHz 线性斜坡稳健、但您必须完成100MHz 斜坡、退出斜坡模式、运行全辅助以"重新校准" VCO、启用斜坡模式并再次开始斜坡。 所有这些操作都需要时间。 此外、您必须了解如何手动控制这些操作的时序。

    (3) 300MHz 扫描的3 μ s 5µs 时间不现实。 3µs 频率步长为100kHz 且扫描时间为1 μ s 的情况下、转换为1GHz FPD、这对于任何 PLL 都是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1) 1)如果 LMX2595器件型号未校准、最大线性斜坡带宽是多少?

    2) 2)对于160MHz 的 FPD、扫描时间最短。(例如、涵盖100MHz 扫描)?

    3) 3)我们是否可以 通过轮询任何寄存器值来了解斜坡完成、是否运行全辅助模式来重新校准 VCO、在此期间、我们是否会看到斜坡模式中出现任何非线性或频率跳变。

    4) 4)在完全辅助模式下使用 LMX2820以50MHz 的连续 SPI 速度加载寄存器、从而在扫描时间方面实现任何改进。

    5) 5) FPD 和扫描时间之间的计算是什么?

    此致、

    RVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RVP:

    我会说大约100MHz 应该可以实现。

    2.斜坡引擎将在每个 FPD 周期增加一次频率。 在给定步长和斜坡范围的情况下、您可以计算完成斜坡所需的时间。

    3.否,没有指示斜坡完成的标志。

    对寄存器进行编程需要24+1个 SPI 周期。 最大值 50MHz SPI 时钟的频率、编程一个寄存器取0.5µs μ s。 您的系统最多需要5µs μ s 的扫描时间。 您只能进行10次寄存器写入。 对扫描频率进行连续 SPI 写入也是不可行的。

    5.回答2. 以上内容。