主题中讨论的其他器件: LMX2820
您好!
我们计划使用 LMX2595器件型号生成14.15GHz 至14.45GHz 频率范围内的线性斜坡扫描、参考频率为80MHz、FPD 频率为160MHz。
1) 1)我们能否在启用输出自动校准的情况下覆盖斜坡模式下的300MHz 带宽、以及哪个参数将决定斜坡带宽、以及环路带宽与 FPD 和斜坡带宽之间是否存在任何关系。
2) 2)如果斜坡模式不支持全300MHz、那么我们能否在每个100MHz 斜坡带宽后以完全辅助模式发送校准寄存器设置值
如果可能、请建议在每个预定义的斜坡尺寸之后执行校准的方法。
此外、请确认斜坡模式下的调谐速度、以从斜坡频率的开始到结束以及如何计算调谐速度。
3) 3)根据应用要求、调优速度非常关键、需要覆盖3-5uec 300MHz BW 的全斜升、频率步长为100kHz。
请建议合适的解决方案以满足<3usec 的调谐速度。
此致、
RVP