This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:驱动引脚5控制信号以生成 PWM 时出现问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945639/sa555-issue-driving-pin-5-control-signal-to-generate-pwm

器件型号:SA555
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI:  

我使用 SA555计时器通过下面所示的电路生成 PWM 频率。 使用另一个 SA555 IC 生成时钟输入、其中 Ra=Rb=12k、C=20nF。  

为了改变 CONT (引脚5)以下电路中的 PWM、将使用使用使用 A 放大器驱动的0-5V 直流信号进行馈送。 无论 CONT 的直流电平是多少、PWM 都保持固定频率。 运算放大器的源阻抗是否过低、并且 CONT 只能在交流耦合时工作?  

谢谢、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     

    我看到的一个问题是、您的第一个计时器的占空比太低。 第一个定时器的输出低电平时间需要小于 PWM 输出的最短高电平时间。  

    我在 TINA-TI 中重新创建了您的电路、并且在 CONT 引脚上没有电压(因此默认为2/3*Vdd)。 在此配置中,第二个计时器的周期为1.1*3k*20U=66us。 正如您在仿真中看到的、第二个计时器尝试在66us 后变为低电平、但第一个计时器输出的低电平脉冲将重新触发它。 这就是为什么 PWM 占空比看起来是固定的并且反映了输入时钟。   

    要解决此问题、您可以保持与原始计时器相同的频率、但增加 RA 和降低 Rb 以降低占空比。 我发现、对于低至大约1V 的连续值、RA 为34k、Rb 为1k。  

    e2e 上的这篇常见问题解答文章详细介绍了此 PWM 电路以及替代设计。 该常见问题解答中的图2给出了输出占空比与控制电压间的关系图。 您在 PWM 电路中使用的 RC 常数为 7.56RC=1/F、其中 F 为输入时钟频率。 数据表示例建议使用4RC= 1/F 常见问题解答的上图2中的文本讨论了使用不同比率时输出占空比与控制电压的线性差异。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

     

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne