This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYN 输出的频率偏移和不稳定单调性;LMX2594

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946423/lmx2594-frequency-offset-and-unstable-monotone-of-syn-output-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好!

我们使用 LMX2594设计了 SYN、在测试时、我们面临2个问题。

  1.  大约40MHz 的偏移
  1. 例如、对于 RFout 频率 5000MHz、我们在频带内获得5041MHz、在频率更高时会出现一定的偏移增量。

仅当电荷泵增益= 0mA 时、才会发生单稳态
  1. 我们将获得比0mA 更高的电荷泵增益的宽带信号。
  2. 当我们在评估板中检查这一点时、我们在15mA 时获得良好的信号、但在0mA 时、我们得到-80MHz 的偏移(单调)

造成这种情况的可能原因是什么? 环路滤波器、OSC、RFout 路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    您是否为此使用了 EVM?

    您的频率计划是什么? Fosc、FPD、Fvco、RFout?

    当您使用0mA 电荷泵增益时、这与开环 VCO 相同、频率可能不稳定。

    器件是否指示锁定? 您可以使用 MUXout 引脚来检查这一点。

    谢谢、

    Vibhu