请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我们使用 LMX2594设计了 SYN、在测试时、我们面临2个问题。
- 大约40MHz 的偏移
- 例如、对于 RFout 频率 5000MHz、我们在频带内获得5041MHz、在频率更高时会出现一定的偏移增量。
- 我们将获得比0mA 更高的电荷泵增益的宽带信号。
- 当我们在评估板中检查这一点时、我们在15mA 时获得良好的信号、但在0mA 时、我们得到-80MHz 的偏移(单调)
造成这种情况的可能原因是什么? 环路滤波器、OSC、RFout 路径?