This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592的环路滤波器计算

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, PLLATINUMSIM-SW, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/946262/lmx2592evm-loop-filter-calculation-for-the-lmx2592

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2592PLLATINUMSIM-SWTICSPRO-SW

尊敬的所有人:

我想问一下 LMX2592的环路滤波器计算。

我已安装时钟设计工具(v1.3.5)。

然后 、该工具没有 LMX2592的器件配置文件。

如果您有 LMX2592的配置文件、 或 时钟设计工具(v1.3.5)的替代配置文件。

您能否为我们提供  有关时钟设计工具(v1.3.5)配置文件的支持。

此致

Haru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haru-San、您好!

    我们现在使用另一种工具、称为 PLLATINUMSIM-SW。 请在此工具上设计您的环路滤波器。

    器件寄存器可在 TICSPRO-SW 上进行配置和导出。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San

    感谢您的支持。

    我已经安装了 PllATINUMSIM-SW。

    我可以计算环路滤波器。

    感谢您的快速重播。

    此致、

    Haru、