This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有自动切换功能的时钟多路复用器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP, LMK05028, LMK05318, TLC2932A, CDC7005, LMK04832, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938093/clock-multiplexer-with-automatic-switchover

主题中讨论的其他器件:CDCUN1208LPLMK05028LMK05318TLC2932ACDC7005LMK04832LMX2491

在我的设计中、我想要分配外部提供的时钟、但如果外部时钟发生故障、则切换到备用板载时钟(两者均为10MHz)。 我希望多路复用器在无需外部控制的情况下进行此确定、并且我希望转换平稳(无丢失脉冲或短脉冲)。 ICS581-02基本上实现了这一点、但不幸的是、它已经过时了。

TI 是否提供此功能?  CDCUN1208LP 看起来很近、但它内部似乎没有 PLL、因此在切换期间输出将停止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    恐怕我们仅有的支持无中断切换的器件(这意味着输出相位不受切换事件的影响)是 DPLL 芯片、例如 LMK05318和 LMK05028。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,感谢你的答复。

    我可以选择使用 VCXO 作为板载时钟以及单独的 PLL。 当外部基准出现时、VCXO+PLL 将锁定到它。 但是、当基准缺失时、VCXO 将自由运行(如果外部基准缺失、漂移为+/-100ppm 是可以的)。 这完全可以避免开关时钟源的问题。

    为此、我只需要一个简单的 PLL (PFD +电荷泵、无需分频器或 VCO)。 我四处搜索并找到了 TLC2932A、看起来好像只是使用它的 PFD 部分可能会达到目的。 不过、TLC2932A 看起来也是 NRND。 我找不到任何具有单独 PFD 的其他器件、但我可以将其与外部 VCXO 配合使用(可能 CDC7005除外、但这对我的应用来说是巨大的负担)。

    VCXO 解决方案是否有替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果 CDC7005是超频、那么我恐怕要推荐的其他器件会超频。 最重要的是、支持外部 VCXO 的器件是 LMK04832和 LMX2491。

    您提到的 TLC 设备不属于我们的产品系列。 您能否发布以该器件型号开头的新问题? 然后、它将引导您进入相应的产品线。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的帮助!