This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:通过 LMX2592和射频合成器架构降低输出频率谐波

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945898/lmx2592evm-reducing-output-frequency-harmonics-from-lmx2592-and-rf-synthesizer-architecture

器件型号:LMX2592EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592

与 Matthew Nickels61 (来自 E2E 时钟和计时论坛、"LMX2592:降低 LMX2592输出的谐波含量")类似、我使用 LMX2592EVM 作为可调射频合成器。 具体而言、我将把输出从 150MHz 调到高达1.6GHz。 在测试100-490MHz 之间的输出频率时、我观察到输出频率的强奇次谐波。 我在下面列出了我的配置。   通常、这种类型的频率合成器通常会产生强奇次谐波或谐波吗? 如果是、是否有办法在没有可调滤波器的情况下显著降低谐波电平? 此外、您是否希望使用以下配置在整个范围(150MHz-1.6GHz)内始终能看到强烈的奇次谐波? 您是否会期望我也会看到谐波? 是否有不同的频率合成器架构在不产生谐波的情况下具有相似或更好的性能?

配置:
-使用 FPD = 50MHz 的板载振荡器
-使用通道分频器且仅输出 A (禁用输出 B)、输出 LO=150MHz 至输出 LO=1.6GHz
-4阶混泥
-单端模式
-分数 N 模式

感谢您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    当 VCO 信号被分频为较低的频率时、奇次谐波将更高。 这是因为分频器的输出波形是方波、尤其是在低输出频率下。  

    在芯片内部、我们无法降低谐波电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。 还有几个问题。  

    1) 1)频率合成器(PLL/VCO 环路)是否是谐波源、然后由分频器对其进行增强?  与这些频率合成器一起使用的所有分频器类型是否都会导致谐波产生或增强?

    2) 2)是否存在不会产生谐波的不同频率合成器架构或分频器(性能规格与 LMX2592相似)? 我想知道我是否可以避免在产品中添加可调滤波器。

    3) 3)分频器是否也会导致偶次谐波?

    感谢您的帮助、

    安娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    VCO 的输出波形是正弦波、但是、一旦信号经过分频器(基本上是计数器)、波形就会变成方波。 在较高的分频输出频率下、由于分频器的寄生和特性、输出波形或多或少是一个削波正弦波、奇次谐波也不会太差。 然而、在低输出频率下、波形基本上是一个方波、因此它包含很多谐波内容。  

    简而言之、只要 VCO 输出被分频、由于方波的性质、不良谐波是不可避免的。