This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:板的3D 模型

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945356/lmx2592evm-3d-model-of-board

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2592

我们是否有适用于 LMX2592EVM 的.stp 文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们从 EVM 设计在线提供的文件是 EVM 的 Altium 文件和光绘文件。 目前、对于 LMX2592、这些文件似乎不在网络上。 这些是您想要的吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    stp 文件是3D 模型。  因此、与您提到的设计文件不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我不熟悉设置其中一个文件、但是我找到了从 Altium 导出文件的过程。

    https://www.altium.com/documentation/altium-designer/step-export-import-ad?version=15.1

    请参阅随附的、如果是 works.e2e.ti.com/.../SV601260B.step、请告诉我

    谢谢、

    Vibhu