This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706PERFEVM:Clockpro Issue &Hex 文件生成

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE906, CLOCKPRO, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939766/cdce906-706perfevm-clockpro-issue-hex-file-generation

器件型号:CDCE906-706PERFEVM
主题中讨论的其他器件:CDCE906CLOCKPROCDCE6214

客户遇到无法为 CDCE906生成十六进制文件的问题。

 他们安装了 ClockPro 软件、想要为20Mhz 频率下的6通道输出生成一个十六进制文件、如果可能、请为 CDCE906生成这个所需的十六进制文件并进行共享。

 

在下面以红色标记的 ClockPro 工具的部件选择选项中、他们找不到 CDCE906、有助于解决此问题。

它们没有并行电缆,是否需要检测 EVAL 板上的 CDCE906?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    CDCE906评估工具非常过时、如果可能、我建议使用我们的较新时钟发生器 CDCE6214。

    要评估 CDCE906 EVM、您确实需要一根并行电缆、该软件实际上是专业时钟而不是时钟专业版

    可从产品页面下载。

    此致、
    Hao