This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS501:CDCS501能否提供稳定的100MHz CLK 输出?

Guru**** 2773485 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS501, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938738/cdcs501-could-cdcs501-provide-the-stable-100mhz-clk-output

器件型号:CDCS501
主题中讨论的其他器件: CDCE913

您好、先生、

我们的客户有一个简单的应用、他们需要我们的 CDCS501来提供稳定的100MHz CLK 输出。

您能否共享基准电路来实现它? 如果是、输入范围如何?

请提供建议、期待收到您的意见。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    恐怕没有任何参考原理图、但您可以参考数据表中的引脚说明来了解如何连接引脚。 它应该非常简单明了。 输入频率范围为40至108MHz。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     CDCS501 是否更像缓冲器而不是发生器?  

    我们的客户需要从3.2MHz 的输入重新生成 CLK、输出变为100MHz。

    如果 CDCS501不适合他们的应用、您是否可以推荐其他候选人?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是 CDCS501是一个带有 SSC 发生器的时钟缓冲器。 这是什么 EE、为什么输入频率低至3.2MHz?

    如果不需要噪声性能、则可以推荐使用 CDCE913。

    此致、
    Hao