This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:与驱动引脚混淆

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945745/lmk00301-confused-with-driving-pins

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件:LMK01000

根据数据表、LMK00301具有10个差分输出和1个单端输出。 在创建时钟树时、需要多少个引脚才能传递到下一级。 例如、如果它是差分输出(LVPECL)、我需要2个引脚来驱动、例如之后的 LMK01000、或者我需要1个引脚。 所有 TI 器件的一般规则是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikhar 您好!

    如果上游缓冲器具有差分输出、而下游缓冲器支持差分输入、则将使用差分对的两个引脚。

    如果上游缓冲器具有单端输出、而下游缓冲器支持单端输入、则将使用一个引脚。

    如果上游缓冲器具有单端输出、而下游缓冲器具有差分输入、则在大多数情况下、单端输入可与下游缓冲器的未使用输入引脚连接到 GND 或保持悬空(取决于特定器件)一起使用。 单端输入通常具有较高的摆幅、例如 LVCMOS 3.3V、并且可能与差分输入不直接兼容、但可以使用一些无源器件来调节摆幅。

    如果上游缓冲器具有差分输出、而下游缓冲器具有单端输入、则同样可以使用差分对的单个输入来驱动下游缓冲器。 但是、您必须小心确保差分信号能够满足单端输入电压要求。

    在本例中、由于 LMK00301具有差分输出、而 LMK01000具有差分输入。 我会使用差分对中的两个输入引脚。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vibhu。

    感谢您的澄清。

    此致、

    Shikhar