This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:适用于 PWM 输入(不是时钟类型)

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945804/lmk00105-suitability-for-pwm-input-not-a-clock-type

器件型号:LMK00105

您好!

我们的项目需要将 LVDS 1.8V 信号转换 为 LVCMOS、我们计划为此使用 LMK00105。

(据我了解、就我们符合输入摆幅电压和 Vicm 而言、不应存在任何问题)

我的问题是关于将驱动 LMK00105的信号类型、因为它是 PWM 信号、而不是时钟。

PWM 脉冲仅在某些情况下生成(大多数情况下它可以是 DC=0v)、并且可以使用高达2MHz 的速率和任何可变占空比生成。

LMK00105是否适合这种不平衡的信号类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK00105应适合该信号、因为它似乎符合电气规格中的输入时钟规格

    此致、
    通道