This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:TICSPRO-SW 不能与 USB2ANY 固件版本2.8.2.0配合使用

Guru**** 2784735 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, TICSPRO-SW, LMK5C33216, LMK61E2, LMK04828, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938491/ticspro-sw-ticspro-sw-doesn-t-work-with-usb2any-firmware-version-2-8-2-0

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:CODELOADERUSB2ANYLMK5C33216LMK61E2LMK04828LMX2595

尊敬的所有人:

我有 USB2ANY 固件版本2.8.2.0、它可以与 CodeLoader 和 USB2ANY Explorer 配合使用、不会出现任何问题。 当我启动 TICSPro-SW 时、需要将其"升级"到2.7.0。 版本。

我今天(2020年9月9日)从 TI 网站下载了 TICSPro-SW、通过电子邮件接收到 SNAC072AF-TICS Pro 软件 v1.7.0.0的链接。 我的问题是、如何修复 TICS 以便能够与 USB2ANY 版本2.8.2.0配合使用。

带钢轮

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高于2.7的 USB2ANY 固件版本当前不适用于 TIS-Pro。

    有关更多详细信息、请参阅以下内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

     (已编辑)高于2.7的 USB2ANY 固件将无法与 TICS Pro 配合使用。 TICS Pro 使用为您指定的2.7版本的链接进行编译。 如果您尝试使用固件的更新版本、则不能保证 USB2ANY 能够正常通信(如果有)。 请按照 TICS Pro 的指示使用2.7版本的 USB2ANY 固件。

    (针对最新指导进行了编辑)截至 TICS Pro 1.7.5.0或更高版本、我们现在建议使用随附的9.1.1版 DLL/固件。 版本2.9.1.1是我们专为 TICS Pro 打造的 USB2ANY 固件的改进版本、支持块读取和块写入、可将 SPI/I2C 事务速度提高多达50倍。 某些器 件、例如 LMK5C33216、具有1000多个寄存器、我们发现多个 writeAll/ReadAll 事务的等待时间太长、无法接受;新版本的 DLL 将每个支持的器件上的 writeAll/ReadAll 操作减少到<1。

    理论上、TICS Pro 现在还应使用 V2.7.0.0和 V2.8.2.0版本的 DLL、但较快 的块读取和块写入功能将会丢失。 如果需要之前的 DLL 版本:

    • 导航至 TICS Pro 安装文件夹(默认为 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro)
    • 将此文件夹中的 USB2ANY.dll 版本替换为 要使用的版本
    • 应用启动时、导航至选项菜单并禁用块读取/写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢我的结论确认。 我已连接计算机的屏幕。 我将 USB2ANY 固件降级为所需的2.7.0版本、似乎器件控制正常。 明天我将开始器件测量。 感谢您的提问、因为 Code Loader 4需要使用2.8.2 USB2ANY 版本、我希望使用以下器件的 EVM 板测量整个同步、时钟和射频生成链:

    LMK61E2

    LMK04828

    LMX2595

    对于这些器件、CodeLoader 或 TICSPro-SW、更好的控制软件是什么? 是否可以在一个 TICSPro-SW 中控制多个器件、或者对于每个器件、需要打开单独的 TICSPro?

    带钢轮

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我强烈建议使用 TICS Pro 而非 CodeLoader。 TICS Pro 受到积极维护、而 CodeLoader 不再接收更新或错误修复。

    您可以使用不同的器件配置文件打开多个 TICS Pro 实例、并为每个实例分配唯一的 USB2ANY。 不支持来自相同 TICS Pro 实例的多个器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的回答。

    带钢轮

    Martin