This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:在100Hz 时检查相位噪声

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939575/lmx2572evm-check-the-phase-noise-at-100hz

器件型号:LMX2572EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594EVM

你好

我在 TICS 默认模式下测试了相位噪声。

然而、测试结果被检查为与技术规格不同。

测试数据

规格数据

100Hz 时的差异约为17dBc/Hz。

测试条件与《用户指南》中的测试条件相同。

1. 测试结果为何与规格不同?

2. 如何检查与规格相同的结果?

3. 为什么购买的 LMX2572EVM 与用户指南中的 BOM 不同? (请参阅下文)

用户指南 BOM:R25 - 51欧姆、R30 - 51欧姆、 R4_LF - 0欧姆、 R4_LF - 330欧姆

已购买 LMX2572EVM: R25 -开路、R30 -开路、 R4_LF - 18 Ω、 R4_LF - 68 Ω

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    100Hz 相位噪声可能是由测试设备或参考专业版中的100MHz 时钟发生器引起的。 我们使用 E5052来测量相位噪声。

    对于组件差异、我认为我们的 EVM 供应商出错了。 根据测量的环路带宽、我认为 LMX2572EVM 环路滤波器中装配了 LMX2594EVM 环路滤波器。

    您能否告诉我们您从何处购买 EVM? 您能否提供电路板的一些信息、以便我可以追溯到电路板何时构建以及由哪个供应商构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    我附加了 LMX2572EVM 和标签 图像。

    我是否需要更改组件以与用户指南相匹配才能进行测试?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    如果您可以更改组件、请进行更改。 对于我们的供应商所犯的错误、我深表歉意。