This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:差分模式下的 OSCin 输入电压

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939430/lmx2820-oscin-input-voltage-in-differential-mode

器件型号:LMX2820

团队、

我的客户希望使用 OSCIN_P/N 输入并为其提供差分电压。
数据表为他们留下了一些问题、尤其是标记值:

使用差分时、电压是否与一个引脚相关?
为什么使用单端时电压会高得多?
这是峰峰值电压还是振幅电压(甚至是直流范围)?

通常、他们可以从该电压信息中获取什么信息?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    0.1V 至1V 输入电压以_P 或_N 引脚为基准。 因此、OSCin 缓冲器的输出为0.2至2Vpp。  

    但是、当仅使用一个输入引脚(_N 引脚与接地进行交流耦合)时、_P 引脚可以承受更高的电压、从而可以通过 CMOS 时钟实现。