This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706PROGEVM:如何使用无并行端口对 EVM 进行编程

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CDCE906-706PERFEVM, CDCE906-706PROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945576/cdce906-706progevm-how-does-one-program-the-evm-with-no-parallel-port

器件型号:CDCE906-706PROGEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYCDCE906-706PERFEVM

CDCD906-706PROGEVM 附带一个并行端口、并提供了将其连接至计算机并行端口的说明。   15年来、PC 没有并行端口、但 TI 仍然销售和支持此产品。  建议将 USB2Any 与 TI Clock Pro 软件配合使用、但该软件无法识别器件。  我使用版本1.2.1的 TI 时钟专业版、并连接了从 USB2Any 到 J17 SCL 和 SDA 线路的引脚46和47。  是否有不同的配置可用于使 TI 时钟专家通过 USB2ANY 识别器件。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否确认您实际使用 的是 CDCE906-706PERFEVM、而不是 CDCE906-706PROGEVM

    在 USB2ANY 上、引脚46是 SDA、引脚47是 SCL。 在 J17上、引脚2是 SDA、引脚3是 SCL。 您是否还可以尝试从 USB2ANY 的 J4中接地并连接到 J17上的 GND、以确保它们是相同的 GND。

    谢谢、

    Vibhu