This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:H-Sync 输入问题

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945217/lmh1983-h-sync-input-question

器件型号:LMH1983

在我的应用中、我只关心时钟输出、不使用 ToF 输出。  我能否仅使用生成的等同于 NTSC (525i)的 H SYNC 来驱动 H-SYNC 并将 V-SYNC 和 F-SYNC 设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    只需要 HIN 信号来锁定 PLL。 VIN (和用于隔行视频输入的 Fin)仅用于对齐输出 ToF 脉冲。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amin