This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:输出保持高电平(不是脉冲)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945369/lm555-output-stays-high-not-a-pulse

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我尝试在单稳模式下使用 LM555、但输出不会生成脉冲。 它可以简单地跟踪触发器的状态。 我捕获了附加的波形、它显示电容器电压(引脚6/7)不会消失(CH3)。 因此、我们看到脉冲在预期的时间段内"有效"、但它不会变为低电平、而是进入这种可稳态模式。 仅当触发器返回1时、它才会变为低电平。 我使用数字 IO PC 卡手动触发、因此触发速度比所需的脉冲长度慢得多。

注意:输出具有分压器、因此测量的脉冲(CH4)是 OUT 值的一半。

数据表示例始终显示触发器的脉冲比输出脉冲短。 这是为什么? 是否需要缩短触发时间、或者它会使输出保持开启状态、就像我看到的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!  

    我看不到您的图像。 是否可以使用"插入介质"按钮再次开机自检。  

    但是、它确实是您的问题所在。 LM555计时器对电平敏感(不对边沿敏感)、因此如果触发引脚保持低电平、计时器将继续重新触发、直到引脚返回高电平。 不过、有一种方法可以解决这个问题。 请看一下触发输入为交流耦合的 TINA-TI 仿真。  

    e2e.ti.com/.../TLC555-_2D00_-Monostable_2C00_-AC-Coupled_2C00_-One_2D00_shot-output-of-1second.TSC

    正如您在仿真中看到的、VTRIG_Safety 输入信号保持低电平、但交流耦合 VTRIG_IC 信号变为低电平以触发计时器、然后在几毫秒后返回高电平。 您可能需要考虑将其添加到您的电路中。 您可以修改 R5和 C4的值以调整触发脉冲的持续时间。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我连接了我测量的电路和波形。 是的、电平触发说明了触发时间长于所需输出会导致输出跟随触发器的原因、即不是脉冲。 也感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    有关原理图的一个注释。 我看到您在电阻值之间切换以更改计时。 您的值之一是0欧姆。 该电阻器不能为0、因为放电引脚会尝试将10V 电源短接至接地。  

    最棒的

    Katlynne Jones