This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:具有3个 lmx2594同步从器件的 LMK04208主器件设计审查请求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMX2594, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938112/lmk04208-lmk04208-master-with-3-lmx2594-sync-slaves-design-review-request

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件:LMK00804LMK00304LMX2594

大家好、
               我们使用单个 LMK04028作为参考、以便与 LMK00804和 LMK00304的使用同步运行3个 LMX2594。
               请尽快查看并更新您对该设计的意见。

注:目前用于工业化 POC,一旦证明,将转向批量生产。

 

e2e.ti.com/.../LMK04208-pll.pdf

谢谢、

苏丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    请尽早回复、因为我们正在将其用于持续的工作。

    谢谢、此致、
    苏丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sultan、

    LMK04208

    不需要 R643。

    确保 CLKin0_B 上的 HCMOS 时钟能够驱动50Ω Ω 负载。

    建议在 SPI 接口中使用33Ω Ω 电阻器、而不是12k。

    CLKout5的输出格式是什么?

    确保 CLKout4的输入来自 OSCin 而不是 VCO。

    LMX2594

    建议在 SPI 接口中使用33Ω Ω 电阻器、而不是12k。

    建议在 VCC_CP 引脚上放置一个1µF μ F 电容器。