This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VOSCin 限制

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945331/lmx2594-voscin-limit

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK00304

尊敬的支持:

我们使用的是单端50MHz 基准输入、该输入与 LMX OSCinP 端口进行交流耦合。  OSCinM 引脚与接地端进行交流耦合。  电容器为0.1uF。

LMX2594数据表指示 VOSCIN 的范围应为0.2至2Vpp。 我假设这些限值 在 直接在 OSCinP 引脚上测量并以接地为基准时适用。  

此2Vpp 最大值有多重要?

TI 能否为对相位噪声影响最小的限压电路提供建议?

谢谢你。

Geoff Kline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、您好!

    您可以使用低噪声 LVDS 或 LVPECL 缓冲器将更高摆幅的输入转换为 LMX2594可以接受的更低摆幅 LVDS 或 LVPECL 摆幅。

    您可以在此处查看 LMK00304和其他选项:  

    谢谢、

    Vibhu