This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:CLK0=3.3V LVCMOS、CLK4、5、6=1.8V LVCMOS 的配置

Guru**** 2508315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939073/lmk04208-configuration-of-clk0-3-3v-lvcmos-clk4-5-6-1-8v-lvcmos

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104

大家好

如果我们问 LMK04208、您会介意吗?

我们的客户希望配置 CLK0=3.3V LVCMOS、CLK4、5、6=1.8V LVCMOS。(具有 差分电压的时钟输出)
有可能吗?

请注意、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    LMK04208仅支持3.3V LVCMOS。 1.8V LVCMOS 输出需要在 VDD=1.8V 时使用一个额外的缓冲器/电平转换器、例如 LMK1C1104。 LMK1C1104可在所有输入端耐受3.3V 电压、即使由1.8V 电源驱动也是如此、因此它可以将 LMK04208的一个3.3V LVCMOS 输出电平转换为多个1.8V LVCMOS 输出。 如果客户在 CLK4、5、6上有多个频率、则需要更多的缓冲器/电平转换器。

    此致、