This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939282/lmk1c1102-lmk1c1102

器件型号:LMK1C1102

在1.8V Vdd 和1mA 输出下、器件的电压为 Vdd * 0.2。  100uA 和1.8V Vdd 时的电压是多少?  我驱动的 CMOS 输入的最大 Vil 也为0.2Vdd。  我认为该器件可能起作用、因为在驱动 CMOS 输入时、稳态(下降后)下的电流将在 uA 范围内。  您能告诉我较低输出电流时的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    VOH/VOL 规格的裕度非常宽。 我检查了一些特性数据、发现即使在1.8V - 5%和最高额定温度下、我们仍然在 VDD * 0.9处看到了最坏情况下的 VOH、 和 VOL 在 VDD * 0.04、相同的1mA 测试条件下、且整个温度和多个器件的 VOH/VOL 电平(~10mV)的传播非常小。

    在较低的输入电流下、VOL 将远低于 Vdd * 0.2。  以 µA μ A 范围稳定状态电流消耗驱动高阻抗 CMOS 输入、您将不会遇到任何问题、无法满足器件输入的20% VIL 规格。

    此致、