This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820外部 PFD 处于模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938897/lmx2820evm-lmx2820-external-pfd-in-mode

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

请按照 LMX2820数据表的图15说明如何在外部混频器模式下运行? 我有评估 PWB、并且正在运行最新的 TICS Pro - 1.7.0.0。 VCO 为10.4G、倍频器后为20.8G。 我混合使用20G,并将800m 返回 PDIN 引脚。 我设置 PFD_SINGLE= 3或"单个 PFD"-正确吗? 但是、它不响应 PFDIN 分压器的更改(屏幕截图中=4)。 PLL 频率仍根据 N 分频器=(52.X/20)*0.4GHz 变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    您是否将 R57、PFD_SEL 设置为0x0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过电子邮件发送 LMX2820的寄存器映射。 或者告诉我如何在 TI 网站上找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DES:

    我已向您发送了一封包含寄存器编程文档的电子邮件。

    谢谢、

    Vibhu