This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输出频率计算软件

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938541/lmx2595-output-frequency-calculation-sw

器件型号:LMX2595

如果我想输出芯片输出范围内的频率、是否有任何代码示例可用于计算通道分频器、SYSREF 分频器、N 分频器和分次器的值?

因为我想将其放入 MCU 中、所以我不需要使用 TICS 来每次生成值

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    遗憾的是、我们没有关于此内容的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何公式和条件可以提供?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    您应该能够在数据表中找到所有这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在多解决方案中使用一个频率?

    通道分频器、N 分频器和分频器、哪一项应首先出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    在给定输出频率的情况下、您应该能够找到合适的通道分频器值并计算出 VCO 频率。 使用目标相位检测器频率,您可以计算出 N 分频器值。

    下面是一个简短的培训视频、可帮助您了解 PLL 的方框图。

    training.ti.com/ti-precision-labs-clocks-and-timing-phase-lock-loop-building-blocks-part-1