This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949-Q1:生成各种电压和频率

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/939004/cdce949-q1-create-the-various-voltage-and-frequency

器件型号:CDCE949-Q1

我想通过时钟发生器创建各种时钟。 我想  该器件 CDCE949-Q1在我搜索的范围内接近于正确的值。  

我希望该解决方案能够同时处理各种电压时钟(1.0Vpp、1.8Vpp 和3.3Vpp)和频率时钟(26MHz、32.76kHz、40MHz 等)。此外、我还需要7个以上的时钟。  CDCE949-Q1 可提供9个3.3Vpp 的时钟频率。 但它不能提供1.0Vpp 和1.8Vpp、就像我搜索的那样。   我想 CDCE949-Q1 和电平转换器的组合可以实现这一功能。  

请告诉我您对   CDCE949-Q1 和电平转换器组合解决方案的看法。

您能告诉我另一个 TI 的出色解决方案吗? 使用任何其他时钟发生 器的解决方案是可以的、因为我不坚持使用 CDCE949-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    可通过简单的电阻分压器来处理下限电平转换。 例如、这可以将3.3V CMOS 分压至1.8V:

    如果考虑输出电流、请考虑使用直流块消除直流电流。

    此致、
    Hao