This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:是否有可在+/-10usec 时测量50usec 的计时器解决方案?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/936582/ne555-any-timer-solution-that-can-measure-50usec-at--10usec

器件型号:NE555

大家好、

客户正在寻找任何可在+/-10usec 时测量50usec 的定时器解决方案。  

您能想出任何电离子吗?

所有设备都正常。 无需使用 NE555。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

     不清楚时间信号 输入需要什么类型的输出、除了50us 之外还有什么输入信号特性?

    请提供更多详细信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahashi-San

    我们一段时间没有收到您的消息。 我将关闭此主题、如果您有任何其他问题/信息、请回复并重新打开。